Configurare il controllo delle versioni

Il controllo delle versioni è obbligatorio per gestire le versioni dei progetti creati. Ogni progetto utilizza il controllo delle versioni per impostazione predefinita.
Se nel computer è già in uso il controllo delle versioni, viene configurato automaticamente in
FactoryTalk Optix Studio
. Se nel computer non si sta già utilizzando il controllo delle versioni, configurare il controllo delle versioni in
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. Nella barra del titolo, selezionare
    Opzioni FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Selezionare
    Controllo versione
    .
  3. In
    Configurazione utente controllo versione
    , in
    Nome utente
    , digitare il nome utente.
    SUGGERIMENTO:
    Nome utente
    è il nome che appare accanto ai commit quando si apre
    Visualizza cronologia
    per un progetto. Visualizza cronologia identifica i commit con un avatar che utilizza la prima lettera del nome.
  4. In
    Email utente
    , digitare il proprio indirizzo email.
  5. Selezionare
    Salva
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal