- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Creare una variabile
Creare una variabile che indica la temperatura corrente.
- Creare la variabile:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionaree immettereTemperature.
- Configurare la variabile:
- InProprietà, selezionareInt32e selezionareFloat.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suTemperaturee selezionare .
- InEURange, impostareLimite altosu100.
Fornire un feedback