Importare stringhe tradotte da un file CSV
Stringhe tradotte importate, in modo che non sia necessario creare e tradurre le stringhe in un dizionario di localizzazione per il progetto corrente. Importare stringhe tradotte da un file CSV per popolare la tabella di traduzione.
Prerequisiti
Il file CSV deve soddisfare alcune specifiche:
- Ogni chiave e le traduzioni associate devono trovarsi in una nuova riga.
- In ogni riga indicare la chiave e le traduzioni associate tra virgolette doppie, separate da una virgola. Ad esempio: "Chiave1", "Traduzione", "Translation". È possibile utilizzare un separatore diverso.
- La prima riga deve essere un'intestazione. Ad esempio, "Chiave", "it-IT", "en-US".
Per importare le stringhe tradotte, utilizzare la NetLogic predefinita disponibile nella libreria.
- Nella barra degli strumenti principale, selezionare.Librerie
- InLibrerieselezionareScripts.
- InComponenti, trascinareImportatore ed esportatore di traduzioninel nodo del progetto o nella cartellaTraduzioni.
- InLibrerie, selezionareChiudi.
- Con l'opzioneImporta ed esporta traduzioniselezionata, inProprietà, inCSVPath, sfogliare per selezionare il file .CSV.
- InCharacterSeperator, selezionare il separatore.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suImporta ed esporta traduzioni, quindi selezionareEsegui ImportTranslations.
Fornire un feedback