Importare nodi da NodeSet

Importare tutti i nodi da un file
XML
NodeSet.
SUGGERIMENTO: Importare i nodi da NodeSet per importare tutti i nodi da
OPC UA Companion Specifications
definiti in un file NodeSet. Per ulteriori informazioni, vedere OPC UA Companion Specifications.
Prerequisiti
Ottenere un file
XML
con NodeSet da importare.
  1. Per importare nodi da NodeSet
  2. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    Modello
    o su una qualsiasi delle relative sottocartelle e quindi selezionare
    Nuovo
    Importazione da NodeSet
    .
  3. Selezionare il file
    XML
    con NodeSet da importare.
I nodi importati vengono visualizzati nella cartella.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal