Configurare la firma di audit

Utilizzare AuditSigning per richiedere agli utenti di fornire firme elettroniche.
  1. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Librerie
    .
  2. Cercare
    Signing Workflows
    nella finestra .
  3. In
    Componenti
    , trascinare
    Workflows di firma
    nella cartella
    UI
    del riquadro .
    Nel riquadro , viene visualizzata la cartella
    AuditSigning1
    .
  4. 4. Espandere la cartella
    AuditSigning1
    e selezionare
    AuditDialogBox
    .
  5. 5. Nel riquadro , creare un collegamento dinamico tra la proprietà
    Utenti
    e
    ProjectName
    Sicurezza
    Utenti
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
  6. Nel riquadro , selezionare
    SigningController
    .
  7. Nel riquadro :
    1. Aggiungere utenti e gruppi abilitati alla firma e doppia firma.
    2. Selezionare il tipo di workflow predefinito.
  8. Nel riquadro , selezionare la variabile.
    SUGGERIMENTO: Ad esempio, se si desidera attivare un workflow di firma elettronica quando un utente modifica il valore di un indicatore lineare, configurare l'oggetto variabile associato al valore dell'indicatore.
    Per ulteriori informazioni, vedere Riferimento audit di firma.
  9. Nella parte superiore del riquadro , selezionare
    Add
    e selezionare
    Audit di Firma
    .
  10. (Opzionale) Configurare le impostazioni predefinite di audit di firma selezionando un tipo di workflow e aggiungendo utenti e gruppi che possono completare il workflow.
    SUGGERIMENTO: Le impostazioni di audit di firma predefinite vengono ereditate dall'oggetto
    SigningController
    .
  11. Ripetere i passaggi da 1 a 10 per tutte le variabili per le quali si desidera attivare la firma elettronica.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal