Audit di firma

L'audit di firma impone una conferma aggiuntiva per le attività critiche e migliora la sicurezza del progetto. Configurare l'audit di firma per attivare un workflow di firma elettronica per utenti o gruppi specifici quando accedono ad aree selezionate di
Applicazione FactoryTalk Optix
o eseguono azioni specifiche.
SUGGERIMENTO: Ad esempio, un workflow di firma elettronica può essere attivato quando un utente modifica il valore della variabile associato a un indicatore lineare.

Workflow di firma elettronica

Potrebbe essere necessario che gli utenti completino i workflow di firma elettronica, se si verifica una condizione specifica. Per impostazione predefinita, tutti i workflow permettono agli utenti di fornire note opzionali.
ConfirmWorkflow
Richiede agli utenti di selezionare
Conferma
per eseguire un'azione specifica.
È possibile utilizzare ConfirmWorkflow per presentare agli utenti una richiesta di conferma che riassume le modifiche da applicare.
ConfirmWorkflow
SignWorkflow
Richiede all'utente di autenticarsi e selezionare
Conferma
per eseguire un'azione specifica.
È possibile utilizzare SignWorkflow per presentare agli utenti un riepilogo delle modifiche da applicare e richiedere agli utenti di autenticare la loro identità.
SignWorkflow
DoubleSignWorkflow
Richiede a due utenti di autenticarsi e selezionare
Conferma
per eseguire un'azione specifica.
È possibile utilizzare questo workflow per presentare agli utenti un riepilogo delle modifiche da applicare e richiedere all'utente interessato e a un altro utente autorizzato di autenticare le loro identità.
DoubleSignWorkflow
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal