Funzioni del sistema

FactoryTalk Optix
versione 1.3.x offre le seguenti funzioni.
  • Miglioramenti dell'interfaccia utente
    • Pulsanti di inversione, momentaneo e ritardato
    • Header personalizzati nell'oggetto WebBrowser
    • Layout orizzontale e verticale a capo alla riga o colonna successiva per una progettazione reattiva migliorata
    • Miglioramenti del foglio di stile. Opzioni più flessibili con la nuova raccolta di stili di controllo.
    • Raccolte del selezionatore di colore: DefaultStyleSheet, Recenti e Preferiti
    • Miglioramenti del trend: Posizione asse Y, posizionamento, titolo, soglia della penna, modalità di traccia temporale e intervalli
    • Oggetto Grafico sparkline
  • Miglioramenti del controllo versione
    • Supporto per provider in sede Bitbucket e Azure DevOps
    • Supporto per provider cloud GitLab
    • Capacità di creare un nuovo repository remoto nel push progetto iniziale
  • Miglioramenti degli allarmi
    • La variabile attiva per allarmi esclusivi a livello è ora disponibile per ogni singolo livello di allarme. In questo modo, è possibile associare le proprietà di oggetti grafici da animare in base a singoli livelli di allarme che diventano attivi.
    • Ora ciascuna soglia di allarme può avere un messaggio univoco che fornisce informazioni più precise agli operatori
  • Miglioramenti del logger dei dati
    • Prestazioni migliorate per il logging dei dati periodico durante l'utilizzo del driver RA EtherNet/IP
    • I tipi di log dati ValueChange ora contrassegnano correttamente tutti i valori che hanno una scarsa qualità, fornendo una registrazione chiara nel log quando i tag indicano l'inizio o la fine della scarsa qualità
    • Un tag di scarsa qualità in un log dati non arresta il logging dei valori di tutti gli altri tag nel log dati
  • Miglioramenti della sicurezza
    • Aggiunto supporto per la sicurezza basata sui ruoli
    • Possibilità di aggiungere ed eliminare utenti e gruppi nell'editor Gestisci utenti e gruppi
    • Possibilità di aggiungere e assegnare ruoli nell'editor Gestisci utenti e gruppi
  • Miglioramenti di FactoryTalk Optix Studio
    • Nuovi oggetti grafici aggiunti alla libreria dei template
    • Miglioramento delle prestazioni di importazione ed esportazione di progetti e applicazioni
    • Aggiornamenti del browser Web per il comportamento Web progressivo, incluse la modalità anonima, il caricamento in background e il funzionamento offline
    • Ricerca per NodeId nella
      Vista progetto
      supportata anteponendo "n: " ai criteri di ricerca
    • Esportazione e importazione di NodeSet OPC UA
    • Filtro delle variabili del tipo di dati durante la creazione e la modifica di collegamenti dinamici
    • Possibilità di sfogliare e visualizzare il nome nell'area di lavoro
    • Lettura del file YAML migliorata con il formato del percorso
    • Supporto multi-monitor
    • Supporto di più alias per oggetti Pannello dinamico, Pannello di navigazione e Pulsante a discesa tramite i metodi ChangePanel e OpenDialog
    • Funzione IF incorporata nel valutatore di espressioni
    • Possibilità di caricare un progetto trasferito in precedenza senza ritentività
  • Miglioramenti di Runtime
    • Strumenti di runtime per Ubuntu 22
    • Browser connessi al presentation engine Web avvisati quando Runtime non risponde e si tenta automaticamente la riconnessione
    • Proprietà dell'indirizzo IP per le sessioni di client connessi
  • Miglioramenti per lo script
    • Supporto del tempo di polling personalizzato per il metodo RemoteVariableSynchronizer su C#
  • Miglioramento della pagina landing di FactoryTalk Optix in FactoryTalk Hub
    • Possibilità di scaricare progetti dimostrativi
  • Aggiornamento e miglioramenti dello script IoT PushAgent
    • PushAgent spostato in "Scritpt" nella libreria
    • Protocollo PushAgent aggiornato a MQTTNet
    • Configurazione migliorata con impostazioni predefinite utilizzate di frequente e proprietà di script aggiuntive
    • Compatibilità avanzata degli script con Azure IoT Hub
  • Miglioramenti dei driver di comunicazione
    • Il driver di comunicazione Beckhoff TwinCAT è stato aggiornato
    • Comunicazioni protette da certificati nel driver di comunicazione Siemens S7 TIA Profinet
    • Capacità di creare istanze di tipi importati e tipi definiti dall'utente per i driver di comunicazione
  • Miglioramenti delle licenze
    • Entitlement di runtime di FactoryTalk Optix di rehosting
    • Licenza per Docker con Entitlement Agent
  • Supporto dei tag locali AOI del controller Logix, solo importazione tag online
    • I tag locali dell'istanza dell'istruzione aggiuntiva sono ora disponibili tramite l'importatore tag online.  L'importazione di tag locali AOI offline sarà disponibile nella prossima versione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal