Widgets
I widget sono oggetti preconfigurati che consentono di interagire e configurare il dispositivo a runtime. Ad esempio, impostare la data e l'ora e/o caricare l'applicazione FactoryTalk Optix sul dispositivo.
I widget includono:
- Widget FactoryTalk Remote Access. Connette il dispositivo al serverFactoryTalk®Remote Access™e quindi gestire le connessioni remote al dispositivo e inviare le richieste di assistenza.
- Widget Data e ora. Specificare il fuso orario, la data e l'ora, la sincronizzazione dell'ora e il protocollo NTP locale per il dispositivo.
- Widget Impostazioni dispositivo. Configurare gli aggiornamenti di applicazioni e firmware, modificare il nome del dispositivo e visualizzare le informazioni sul prodotto e la diagnostica per il dispositivo.
- Widget Impostazioni di rete. Abilitare il client DHCP e specificare le impostazioni indirizzo IP, maschera, gateway e DNS per la rete del dispositivo.
- Widget Carica applicazione. Caricare un'Applicazione FactoryTalk Optix da un'unità USB al dispositivo.
Fornire un feedback