Approvare una connessione remota da FactoryTalk Remote Access a un dispositivo
Se si è all'interno di un pannello e
Approva accesso remoto
è abilitato nell'applicazione FactoryTalk Remote Access
, è possibile che si ricevano richieste dagli utenti di FactoryTalk Remote Access
che tentano di connettersi al dispositivo da remoto. È quindi necessario approvare o negare una richiesta di connessione al dispositivo remoto.- Sul dispositivo, aprire la pagina con il widgetFactoryTalk Remote Access.Se il progetto è stato creato utilizzando il template OptixPanel nella pagina iniziale, selezionareImpostazioni, quindi selezionareFT Remote Access
- Connessioninel widget visualizza laversione di runtime di FT Remote Accessin esecuzione sul dispositivo.Nella parte inferiore del widget FT Remote Access viene visualizzato un messaggio per approvare o negare la richiesta.
- Per consentire all'utente diFactoryTalk Remote Accessdi connettersi al dispositivo remoto, selezionareSìper approvare la connessione oNoper negare la richiesta.
Fornire un feedback