Generare un token SAS

Generare un token SAS con l'applicazione Device Explorer o l'applicazione Azure IoT Explorer.
Prerequisiti
Dal portale Azure, ottenere la
IoT Hub connection string
. Per ulteriori informazioni, vedere https://devblogs.microsoft.com/iotdev/understand-different-connection-strings-in-azure-iot-hub/.
  • Per generare un token SAS
  • Per generare un token SAS con l'applicazione Device Explorer:
    1. Scaricare, installare e aprire l'applicazione Device Explorer da https://github.com/Azure/azure-iot-sdk-csharp/releases.
    2. Nel campo relativo, inserire la
      IoT Hub connection string
      .
    3. Selezionare
      Update
      .
    4. Nella scheda
      Management
      , se il dispositivo non viene creato, selezionare
      Create
      .
    5. Selezionare
      SAS Token
      .
    6. Selezionare il dispositivo.
    7. Specificare il periodo di validità del token impostando l'opzione
      TTL (Days)
      .
    8. Selezionare
      Generate
      .
  • Per generare un token SAS con l'applicazione Azure IoT Explorer:
    1. Scaricare, installare e aprire l'applicazione Azure IoT Explorer da https://github.com/Azure/azure-iot-explorer/releases.
    2. Nel campo suggerito, inserire la
      IoT Hub connection string
      .
    3. Selezionare
      Connect
      .
    4. Se il dispositivo non viene creato, selezionare
      New
      .
    5. Selezionare il dispositivo.
    6. Nella scheda
      Connection string with SAS token
      , da
      Primary Key
      , selezionare
      Symmetric key
      .
    7. Determinare il periodo di scadenza del token (in minuti) impostando l'opzione
      Set Expiration
      .
    8. Selezionare
      Generate
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal