Variabili

Una variabile è un elemento che rappresenta una figura o una caratteristica di un oggetto e specifica il valore di tale caratteristica.

Panoramica sulle variabili

Ogni variabile:
  • Contiene un attributo Tipo Dato
  • Può essere strutturata per contenere altre variabili
  • Contiene attributi descrittivi
  • Non può contenere oggetti
SUGGERIMENTO: Non è possibile rimuovere proprietà dagli oggetti predefiniti. Ad esempio, non è possibile rimuovere la proprietà
Testo
dall'oggetto
Etichetta
.

Esempi di variabili

Ad esempio, una variabile può rappresentare:
La velocità di un oggetto fisico
La variabile
Speed
con un valore numerico (Int32) definisce la velocità dell'oggetto Motor.
Una caratteristica di stile di un oggetto grafico
La variabile
Colore testo
definisce il colore dell'oggetto Etichetta
Varie proprietà degli oggetti
Un collegamento dinamico all'oggetto
DatabaseInterno1
definisce il valore della variabile Archivio.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal