Creare una cartella di libreria

Creare una cartella in una libreria remota o locale per organizzare i template che appartengono a quella libreria.
  1. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie
    .
  2. Selezionare una libreria a cui si desidera aggiungere una cartella.
  3. In
    Librerie dei template
    , selezionare
    Add
    e selezionare
    Nuova cartella
    .
  4. (Opzionale) Immettere un nome per la cartella.
La nuova cartella viene visualizzata sotto la libreria selezionata in
Librerie dei template
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal