- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Interfaccia utente reattiva
Sviluppare più layout di interfaccia utente per visualizzare la stessa
Applicazione FactoryTalk Optix
su viewport diversi. A seconda delle dimensioni del viewport, l'applicazione si ridimensiona di conseguenza.Viewport e punti di interruzione
È possibile creare un'interfaccia utente reattiva sia per il presentation engine nativo che per il presentation engine web. Ciò consente di trasferire una singola
Applicazione FactoryTalk Optix
a più dispositivi HMI ed eseguire l'applicazione nei browser web supportati. Definire i punti di interruzione e i layout per le diverse dimensioni e risoluzioni della pagina, in modo da garantire una comoda esperienza utente su dispositivi differenti.
SUGGERIMENTO:
Iniziare con lo sviluppo di tre layout per diversi viewport, ad esempio piccolo, medio e grande. Per altre informazioni, vedere Dimensioni della pagina e punti di interruzione per la progettazione reattiva - App di Windows | Microsoft Learn.
Fornire un feedback