Aggiungere un ruolo
I ruoli determinano le responsabilità degli utenti in un sistema. Ad esempio, un sistema può avere ruoli di ingegneria e di supervisore.
- Nella barra degli strumenti principale, selezionare, quindiApri pagina dashboardGestisci utenti e gruppi.
- Nella pagina del dashboard, inRuoli, selezionareAggiungi.
- InAggiungi ruolo, inNome, immettere il nome del ruolo.
- (Opzionale) Se vengono creati utenti, inAssegna utenti al ruolo, selezionare gli utenti da assegnare al ruolo.
- (Opzionale) Se vengono creati gruppi, inAssegna gruppi al ruoloselezionare i gruppi da assegnare al ruolo.
- SelezionareAggiungi.SUGGERIMENTO: Per creare ruoli inVista progetto, inSicurezza, fare clic con il pulsante destro del mouse suRuoli, quindi selezionare .
Il nuovo ruolo viene visualizzato nella pagina del dashboard e in
Vista progetto
.Fornire un feedback