ID dei nodi del progetto
Quando si salva un progetto, gli ID dei nodi del progetto non esposti tramite OPC UA possono cambiare per ottimizzare le prestazioni. Se il server OPC UA espone nodi, gli ID di questi nodi diventano fissi. Non cambiano quando si salva il progetto.
ID dei nodi personalizzati
È possibile definire ID fissi per i nodi personalizzati modificando il file .
ProjectName
\Nodes\Model\Model.yamlIl seguente esempio di file
Model.yaml
mostra ID personalizzati definiti per quattro variabili:Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2Id: "s='Custom Variable 2'"Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3Id: s=CustomVariable3Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4Id: i=12345Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID" - Name: Variable5Id: 's="some"."name"'Type: BaseDataVariableType DataType: Int32 Value: 2
Fornire un feedback