Creare una variabile analogica

Creare una variabile analogica che indichi la temperatura.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Modello
    e selezionare
    Nuovo
    Variabile analogica
  2. Configurare la variabile:
    1. In
      Proprietà
      , impostare il valore della proprietà
      VariabileAnalogica1 (Float)
      su
      50
      .
    2. Accanto al valore della proprietà, selezionare
      <Nessuno>
      e
      Temperatura: gradi Fahrenheit
    3. In
      EURange
      , impostare
      Limite basso
      su
      -10
      .
    4. Impostare il
      Limite alto
      su
      60
      .
    5. Impostare
      Vincola
      su
      Vero
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal