Autenticazione

Selezionare le modalità di autenticazione utente disponibili a runtime e configurare i criteri di password richiesti per gli utenti definiti in
FactoryTalk Optix Studio
.

Modalità di autenticazione

A seconda della modalità di autenticazione selezionata, è possibile che questi tipi di utenti accedano a runtime:
Tipo di utenti
Descrizione
Modello
Utenti creati in
FactoryTalk Optix Studio
.
Locale
Utenti del computer locale.
Dominio
Utenti di Active Directory o LDAP.
Gli utenti di dominio possono accedere all'
Applicazioni FactoryTalk Optix
usando queste convenzioni per i nomi utente:
  • Username
  • DomainNameAlias
    \
    Username
  • DomainName
    \
    Username
  • Username
    @
    DomainName.domain
  • Username
    @
    UPNDomainName
A seconda del sistema operativo client, sono supportate diverse modalità di autenticazione:
Sistema operativo
Autenticazione del modello
Autenticazione locale
Autenticazione Active Directory
Autenticazione del server LDAP
Windows
Yes
Yes
Yes
Yes
Ubuntu 22
Yes
Yes

Mappatura di utenti di dominio e gruppi

Nuovi utenti e gruppi:
  • Se un utente di dominio accede a runtime, viene creato un utente modello corrispondente.
Utenti e gruppi esistenti:
  • I gruppi modello esistenti vengono mappati con i gruppi di dominio corrispondenti.
  • Gli utenti modello esistenti vengono mappati con gli utenti di dominio corrispondenti se il nome utente del modello corrisponde al nome utente del dominio e alla variabile del dominio sotto il nodo del modello utente.
Appartenenza a un gruppo modificata:
  • Se un utente di dominio non rientra più in un gruppo di dominio, l'utente modello corrispondente viene rimosso dal gruppo modello corrispondente.
  • Se un utente di dominio diventa membro di un gruppo di dominio, l'utente modello corrispondente viene aggiunto al gruppo modello corrispondente.
    L'utente modello corrispondente viene aggiunto al gruppo modello corrispondente, se esiste un gruppo di dominio nel modello.
Rimozione di utenti e gruppi:
  • Se un utente di dominio viene rimosso da un gruppo e l'utente modello corrispondente appartiene al gruppo modello, l'utente viene rimosso dal gruppo modello dopo un accesso riuscito.

Criteri di password

Applicare:
  • Validità password minima e massima
  • Lunghezza minima password
  • Necessità di impostare password univoche
SUGGERIMENTO: I criteri di password influiscono solo sugli utenti modello.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal