Driver di controller Micro
Osservare queste linee guida quando si lavora con driver di controller Micro.
Controller supportati
Il Driver di controller Micro supporta controller
Micro800™
e controller MicroLogix™
1400.Importazione di tag del controller
Con il driver di controller Micro, è possibile importare tag dai controller
Micro800
in modalità online.Tipi di dati
Il driver di controller Micro supporta i seguenti tipi di dati:
Tipo di dati | Tipo dato FactoryTalk Optix |
---|---|
BOOL | Boolean |
SINT | SByte |
DINT | Int32 |
REAL | Float |
STRING | String |
LREAL | Double |
INT | Int16 |
LINT | Int64 |
USINT | Byte |
BYTE | |
UINT | UInt16 |
WORD | |
UDINT | UInt32 |
DATE | |
TIME | |
DWORD | |
ULINT | UInt64 |
LWORD |
Fornire un feedback