- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Restituire nodi mediante ricerca
Utilizzare le API C# per restituire gli oggetti C# che corrispondono ai nodi OPC UA del progetto.
Non è necessario specificare il nodo esatto in cui si desidera cercare il nodo da restituire. Le API consentono di eseguire la ricerca di tutti i nodi figli di un nodo noto a qualsiasi livello.
Le API sono fornite dalla classe
IUANode
. Le istanze della classe sono punti di partenza per cercare i nodi da restituire.
IMPORTANTE:
Se più nodi hanno lo stesso nome, è possibile che venga restituito un nodo indesiderato.
IMPORTANTE:
La restituzione di nodi mediante ricerca può avere un impatto negativo sulle prestazioni del progetto, soprattutto se il progetto contiene un numero elevato di nodi.
Fornire un feedback