Rimuovere l'unità di misura da una variabile

Rimuovere l'unità di misura di una variabile per fare in modo che il valore di tale variabile non sia più indicato con tale unità di misura.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare una variabile.
  2. In
    Proprietà
    , selezionare l'unità di misura nel valore della variabile.
  3. Selezionare
    <Nessuno>
    , quindi scegliere
    Seleziona
    .
L'unità di misura viene rimossa dalla variabile.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal