- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Sviluppare il sottoscrittore NetLogic e l'interfaccia
Sviluppare una NetLogic e integrarla con l'interfaccia.
- Sviluppare la NetLogic
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla NetLogic, selezionaree immettereSubscriberLogic.
- Fare doppio clic sulla NetLogic.Viene aperto l'editor di codice esterno.
- Nell'editor di codice, sostituire il codice esistente con il codice seguente:#region StandardUsing using System; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.UI; using FTOptix.OPCUAServer; #endregion using uPLibrary.Networking.M2Mqtt; using uPLibrary.Networking.M2Mqtt.Messages; public class SubscriberLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { var brokerIpAddressVariable = Project.Current.GetVariable("Model/BrokerIpAddress"); // Create a client connecting to the broker (default port is 1883) subscribeClient = new MqttClient(brokerIpAddressVariable.Value); // Connect to the broker subscribeClient.Connect("SubscriberClient"); // Assign a callback to be executed when a message is received from the broker subscribeClient.MqttMsgPublishReceived += SubscribeClientMqttMsgPublishReceived; // Subscribe to the "my_topic" topic with QoS 2 ushort msgId = subscribeClient.Subscribe(new string[] { "/my_topic" }, // topic new byte[] { MqttMsgBase.QOS_LEVEL_EXACTLY_ONCE }); // QoS level messageVariable = Project.Current.GetVariable("Model/Message"); } public override void Stop() { subscribeClient.Unsubscribe(new string[] { "/my_topic" }); subscribeClient.Disconnect(); } private void SubscribeClientMqttMsgPublishReceived(object sender, MqttMsgPublishEventArgs e) { messageVariable.Value = "Message received: " + System.Text.Encoding.UTF8.GetString(e.Message); } private MqttClient subscribeClient; private IUAVariable messageVariable; }
- Salvare il codice.
- Creare gli elementi di interfaccia
- Creare la variabile del messaggio eseguendo le azioni riportate di seguito:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionaree immettereMessage.
- InProprietà, selezionareInt32e selezionareString.
- Creare l'etichetta Sottoscrivi eseguendo le azioni riportate di seguito:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionaree immettereSubscribeLabel.
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traTestoe la variabileMessage.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.

Fornire un feedback