Importare un'applicazione FactoryTalk Optix
Per trasferire un'
Applicazione FactoryTalk Optix
esportata, spostare il file sul dispositivo client ed eseguire il file.Prerequisiti
- Per importare un'Applicazione FactoryTalk Optix
- Spostare i file esportati sul dispositivo client.Ad esempio, collegare l'unità USB con l'applicazione esportata al dispositivo client.
- EseguireApplicazione FactoryTalk Optixnel sistema client:
- Sui dispositivi clientWindows®, fare doppio clic suFTOptixRuntime.exe.
- Sui dispositivi client Linux, nel terminale, navigare alla cartella di fileFTOptixRuntimee inserire./FTOptixRuntime.
- InOptixPanel, accedere all'interfaccia Web e selezionareImportasottoCarica applicazione da USB.
Fornire un feedback