- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Leggere o scrivere le variabili del campo
Utilizzare le API C# per leggere o scrivere variabili singole o serie di variabili.
Le API sono fornite dalle classi
IUAVariable
, InformationModel
e IUANode
.È possibile leggere o scrivere più variabili quando:
- Si legge o scrive un'intera serie di variabili prima di procedere con altre operazioni. Questo approccio è utile per la scrittura di ricette.
- Si limita il numero di comunicazioni con il campo per migliorare le prestazioni.
SUGGERIMENTO:
I metodi che leggono o scrivono le variabili di campo generano un'eccezione quando si verifica un errore nell'esecuzione. È possibile acquisire e gestire le eccezioni utilizzando le istruzioni
try
e catch
.Fornire un feedback