Creare un pulsante per riavviare l'applicazione

È necessario riavviare l'
FTOptixApplication
in modo che le modifiche di data e ora nel widget abbiano effetto.
Creare un pulsante per riavviare l'
FTOptixApplication
.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella che conterrà il pulsante e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Pulsante
    .
    Viene visualizzato
    Pulsante# (type)
    in
    Vista progetto
    .
  2. Con
    Pulsante# (type)
    selezionato
    , in
    Proprietà
    sotto
    Eventi
    , selezionare
    Add
    Aggiungi nuovo metodo
    accanto all'evento, ad esempio un
    evento MouseClick
    , con cui si desidera riavviare l'
    FTOptixApplication
    .
  3. Espandere
    Comandi di base
    , selezionare
    Riavvia
    , quindi scegliere
    Seleziona
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal