- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Aggiungere un intervallo a una variabile
Aggiungere limiti minimo e massimo alle variabili numeriche. I limiti impongono determinati comportamenti quando il valore è al di fuori dei limiti.
- InVista progetto, selezionare una variabile.
- InProprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile numerica e selezionare .
- InEURange, compilare:
- Limite basso. Il limite basso del valore della variabile
- Limite alto. Il limite alto del valore della variabile.
- Vincola. Se impostato suVero, vincola i valori per la variabile ai limiti basso e alto.
Fornire un feedback