Impostare un intervallo di banda morta

Le proprietà della banda morta consentono di campionare variabili in relazione al loro precedente valore campionato.
SUGGERIMENTO: Per ulteriori informazioni sulle configurazioni comuni della banda morta, vedere Configurazioni dell'intervallo di banda morta.
  1. Per impostare un intervallo di banda morta
  2. In
    Vista progetto
    , selezionare un oggetto logger dei dati.
  3. In
    Proprietà
    , impostare
    Modalità predefinita banda morta
    su:
    • Nessuna
      . Campiona la variabile quando il valore della variabile cambia per qualsiasi quantità.
    • Assoluta
      . Campiona la variabile quando la variazione del valore della variabile è pari o superiore al valore assoluto della banda morta.
      SUGGERIMENTO: Ad esempio, se il valore della variabile è 3 e il valore della banda morta è 1, la variabile viene campionata quando il valore della variabile è 4 o superiore.
    • Percentuale
      . Campiona la variabile quando la variazione del valore della variabile è pari o superiore al valore della banda morta come percentuale.
      SUGGERIMENTO: Ad esempio, se il valore della variabile è 10 e il valore della banda morta è 20, la variabile viene campionata quando il valore della variabile è 12 o superiore.
  4. Impostare
    Valore predefinito banda morta
    .
    Ad esempio, se il valore è 5, il logger campiona le variabili i cui valori hanno subito una variazione assoluta o percentuale di almeno ±5 rispetto al campionamento precedente.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal