Configurare un pulsante per aprire una finestra di dialogo

Configurare un pulsante per aprire una finestra di dialogo

Per visualizzare una finestra di dialogo a runtime, un altro oggetto deve chiamare un metodo specifico.
Prerequisiti
  1. Per configurare un pulsante per aprire una finestra di dialogo
  2. In
    Vista progetto
    , selezionare un oggetto pulsante.
  3. In
    Eventi
    , accanto all'
    evento MouseClick
    , selezionare
    Add
    e
    Comandi
    Comandi UI
    Apri finestra di dialogo
    .
  4. Creare un collegamento dinamico tra l'argomento
    Dialogo
    e
    Finestra di dialogo (type)
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal