- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
Sviluppare una soluzione per l'importazione di oggetti
Questo script di fase di progettazione crea oggetti nel progetto in base ai dati provenienti da un file
CSV
.
SUGGERIMENTO:
È possibile scaricare un progetto di esempio da:
ObjectsFromCSV.zipPrerequisiti
Nel seguente esempio, il file
CSV
contiene informazioni relative agli allarmi e alle variabili del modello utilizzate da questi allarmi.variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
Colonna n. 1 | Colonna n. 2 | Colonna n. 3 | Colonna n. 4 |
---|---|---|---|
Indica se è necessario creare una variabile di progetto (parola chiave variable ) o un allarme (parola chiave alarm ). | Indica il nome del nodo da creare. | Indica il tipo di dati da utilizzare per creare la variabile:
| Indica la variabile a cui puntare l'allarme. |
SUGGERIMENTO:
Il file
CSV
fa parte del progetto di esempio. È anche possibile scaricare il file CSV
singolarmente da: alarms.csv- Per sviluppare il progetto
- Salvare il progetto.
Fornire un feedback