Importare nodi a runtime
L'importazione di nodi a runtime richiede una configurazione iniziale.
Prerequisiti
- Per importare nodi a runtime
- InVista progettoselezionare un client OPC UA.
- InProprietà, selezionareaccanto aConfigurazioni di runtime.ConfigurazioneDiRuntimeviene visualizzato sotto#Configurazioni di runtime.
- Impostare le proprietàConfigurazioneDiRuntime:#
- Nodo destinazione locale. Nodo di progetto in cui importare il nodo di interesse e tutti i nodi figlio.
- Nodo sorgente remoto. Percorso del nodo di interesse nel modello informativo del server, espresso come sequenza diseparati daBrowseName/. Seleziona tutti i nodi figlio del nodo indicato. Non è necessario indicare il nodo principale del server.
- Modalità sincronizzazione contenuto:
- Nessuna sincronizzazione. Disabilita l'importazione di nodi e valori delle variabili.
- Solo importazione. Importa i nodi di interesse, ma non conserva la struttura dei nodi o i valori delle variabili sincronizzate.
- Importa e sincronizza i valori. Importa i nodi di interesse e mantiene sincronizzati i valori delle variabili.
- Sincronizzazione completa. Importa i nodi di interesse e mantiene sincronizzati la loro struttura e i valori delle variabili.
- Includi nodo sorgente remoto:
- Falso. Importa solo i nodi figlio.
- Vero. Importa sia il nodo indicato in nodo sorgente remoto, sia i nodi figlio.
- Abilita sincronizzazione eventi. Espone nel nodo client OPC UA indicato inNodo destinazione localegli eventi generati dal nodo del server indicato in Nodo sorgente remoto.
- Tipo di evento. Tipo di evento di interesse tra quelli generati dal nodo del server indicato in Nodo sorgente remoto ed esposti nel nodo client OPC UA indicato inNodo destinazione locale.SUGGERIMENTO: Selezionaree all'interno di , selezionare il tipo di evento.Aggiungi collegamento dinamico
Fornire un feedback