- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- OPC UA
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Collegamenti dinamici
- Allarmi
- Logger
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
LogicObject.GetPanelLoader(string)
Restituisce un oggetto C#
PanelLoader
corrispondente all'oggetto Dynamic panel
indicato nell'argomento.
SUGGERIMENTO:
L'API utilizza l'alias che il presentation engine genera automaticamente a runtime per il pannello. Vedere Alias.
PanelLoader GetPanelLoader(stringpanelLoaderName);
Argomenti
- panelLoaderName(string)
- IlBrowseNamedell'oggettoDynamic panel.
Restituisce
- PanelLoader
- Un oggetto C# corrispondente all'oggettoDynamic panel.
Esempio
L'esempio seguente mostra un'API che restituisce un oggetto C# che corrisponde all'oggetto
PanelLoader1
, in cui si desidera creare un oggetto Motor
.var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
Fornire un feedback