Kiln-Objekt erstellen

Kiln-Objekt erstellen

Objekteigenschaften werden verwendet, um Schnittstellenelemente automatisch zu generieren.
  1. Erstellen Sie ein Kiln-Objekt:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      Modell
      und wählen Sie
      Neu
      Objekt
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      Kiln
      ein.
  2. Erstellen Sie fünf Kiln-Variablen:
    1. Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      fünf Variablen, indem Sie oben
      Add
      auswählen und
      Variable
      wählen.
    2. Benennen Sie die Variablen um, indem Sie mit dem Mauszeiger über jede Variable fahren,
      Edit
      auswählen und Folgendes eingeben:
      • Address
      • Enabled
      • Image
      • SetPoint
      • Temperature
  3. Konfigurieren Sie die Typen der Motorvariablen:
    TIPP: Grafische Objekte werden auf der Grundlage der Variablentypen erstellt.
    1. Wählen Sie neben
      Address
      die Option
      Int32
      und danach
      String
      aus.
    2. Wählen Sie neben
      Enabled
      die Option
      Int32
      und danach
      Boolean
      aus.
    3. Wählen Sie neben
      Image
      die Option
      Int32
      und danach
      ResourceUri
      aus.
      TIPP: Wenn die erforderliche Option nicht angezeigt wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Alle anzeigen
      .
    4. Wählen Sie neben
      Temperature
      die Option
      Int32
      und danach
      Float
      aus.
  4. Legen Sie die Kiln-Variablenwerte fest:
    1. Setzen Sie den Variablenwert
      Address
      auf
      192.168.0.1
      .
    2. Setzen Sie den Variablenwert
      Image
      auf
      %PROJECTDIR%\A1_Boiler.svg
      .
    3. Setzen Sie den Variablenwert
      SetPoint
      auf
      100
      .
    4. Setzen Sie den Variablenwert
      Temperature
      auf
      27.3
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal