Datenlogger bearbeiten

Datenlogger bearbeiten

Bearbeiten Sie einen vorhandenen Datenlogger.
  1. So bearbeiten Sie einen Datenlogger
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Dashboardseite öffnen
    aus.
  3. Wählen Sie im mittleren Fensterbereich
    Einen Datenlogger konfigurieren
    aus.
  4. Wählen Sie den zu bearbeitenden Datenlogger aus.
  5. Bearbeiten Sie bei Bedarf den
    Namen
    und die Eigenschaften des Loggers.
  6. Wählen Sie
    Weiter
    aus.
  7. Wenn es für den Logger keine Datenbank gibt, erstellen Sie eine:
    TIPP: Sie können aber auch mit der rechten Maustaste auf eine bestehende Datenbank klicken und
    Duplizieren
    auswählen. Das Duplizieren einer Datenbank ist immer dann zu empfehlen, wenn Sie eine Datenbank erstellen möchten, die auf einer vorhandenen Datenbank basiert.
    1. Wählen Sie
      Neue Datenbank
      aus und füllen Sie dann die nachstehenden Felder aus:
      • Name
        . Ein Name für die Datenbank.
      • Typ
        . Entweder
        Eingebettet
        oder
        ODBC-Verbindung
        .
    2. Wählen Sie
      Weiter
      aus.
    3. Legen Sie die Datenbankeigenschaften fest.
    4. Wählen Sie
      Weiter
      aus.
  8. Wählen Sie die Datenbank für die Speicherung der Loggerdaten und danach
    Weiter
    aus.
  9. Wählen Sie die zu protokollierenden Variablen aus und dann
    Weiter
    aus.
    TIPP: Sie können mithilfe des Suchfelds Variablen ausfindig machen.
  10. Wählen Sie
    Beenden
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal