- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Lineare Anzeige erstellen
Erstellen Sie eine Anzeige, mit der Sie die aktuelle Temperatur anzeigen und steuern können.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Konfigurieren Sie die Anzeige:
- Erstellen Sie inEigenschafteinen dynamischen Link zwischenWertund .
- Wählen Sie nebenWarnbereichedie Optionaus.
- Erstellen Sie unterWarnbereich1einen dynamischen Link zwischenVonundWeitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Erstellen Sie unterWarnbereich1einen dynamischen Link zwischenBisund .Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Setzen Sie unterWarnbereich1die OptionFarbeauf#fe1414.
Rückmeldung geben