Verwalten von Daten, die von einem Gerät hochgeladen wurden

Beibehalten oder Löschen von Daten aus dem Remanenzspeicher für ein Projekt, das von einem Gerät hochgeladen wurde.
Voraussetzungen
  • Hochladen eines Projekts vom Gerät. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt öffnen.
  1. So verwalten Sie Daten, die von einem Gerät hochgeladen wurden
  2. Bewegen Sie in
    Projektansicht
    den Mauszeiger über einem Remanenzspeicher und wählen Sie
    aus.
  3. Wählen Sie in
    Beibehaltene Daten anwenden
    eine der folgenden Optionen aus:
    • Anwenden
      . Wendet Daten an, die aus dem Projekt beibehalten und vom Gerät hochgeladen wurden.
    • Löschen
      . Verwirft Daten, die aus dem Projekt beibehalten und vom Gerät hochgeladen wurden.
    • Abbrechen
      . Bricht den Vorgang ab.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal