- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Webbrowser
Verwenden Sie dieses Objekt, um zur Laufzeit einen eingebetteten Webbrowser anzuzeigen.
TIPP:
Um Websites mit selbstsignierten SSL-Zertifikaten innerhalb eines WebBrowser-Objekts mit dem Web-Präsentationsmodul anzuzeigen, müssen Sie aus Sicherheitsgründen zuerst die Website in einer anderen Registerkarte desselben Browsers öffnen und das Zertifikat auf dieser Registerkarte genehmigen. Sie können dann zur Registerkarte WebUI wechseln und die Seite neu laden, um die selbstsignierte SSL-Website anzuzeigen. Nur Websites mit einer Inhaltssicherheitsrichtlinie, die das Einbetten zulässt, können in einem WebBrowser in einer WebUI-Sitzung geöffnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Zertifikatsfehler.
Anwendungsfall
HTML-Inhalte anzeigen, die von einem Webserver bereitgestellt werden.
TIPP:
Ein Webbrowser kann zur Laufzeit nur Videos im MP4-Format anzeigen.
Beispiel

Rückmeldung geben