Ereignislogger hinzufügen

Ereignislogger hinzufügen

Konfigurieren Sie einen Ereignislogger, um die gespeicherten Werte in einer Tabelle anzuzeigen.
Voraussetzungen
Erstellen Sie eine Datenbank für den Ereignislogger. Informationen finden Sie unter Eingebettete Datenbank erstellen oder ODBC-Datenbank erstellen.
  1. So fügen Sie einen Ereignislogger hinzu
  2. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Logger
    und wählen Sie
    Neu
    Ereignislogger
    .
  3. Um die Übersetzungen der lokalisierten Zeichenfolgen in den Daten des Typs 1, zu speichern, geben Sie in
    Gebietsschemata
    die Gebietsschema-IDs ein.
    Geben Sie zum Beispiel
    en-US
    ein.
  4. So fügen Sie eine Ereigniskonfiguration hinzu und protokollieren Ereignisse von Interesse:
    1. Wählen Sie unter
      Eigenschaften
      neben
      Ereigniskonfigurationen
      die Option
      Add
      aus.
    2. Legen Sie unter
      Ereigniskonfiguration
      #
      die
      Ereignisquelle
      fest.
      Quelle
      Wert der
      Ereignisquelle
      Wert von
      Teilbaum abhören
      Beliebiges Projektobjekt:
      (kein Wert)
      Wahr
      Ein Knoten/Objekt und alle seine untergeordneten Knoten:
      Dynamischer Link (übergeordneter Knoten/Objekt)
      Wahr
      Ein bestimmtes Projektobjekt:
      Dynamischer Link (bestimmtes Objekt)
      Falsch
    3. Wählen Sie in
      Ereignistyp
      den Ereignistyp von Interesse aus.
      TIPP: Erwägen Sie die Erstellung eines speziell für Audit-Eignistypen bestimmten Ereignisloggers.
    4. Wählen Sie im mittleren Fensterbereich die zu protokollierenden Variablen und dann
      Anwenden
      aus.
      WICHTIG:
      Bei der Auswahl einer zu protokollierenden Variable wird unter
      Zu protokollierende Ereignisfelder
      automatisch ein dynamischer Link angelegt. Ein dynamischer Link zeigt auf das entsprechende automatisch ausgewählte Ereignisargument. Wenn das Ereignisargument die Daten von Interesse nicht darstellt, wählen Sie im Dialogfeld
      Dynamischer Link
      ein anderes Attribut aus.
      Sie können mehrere Ereignisargumente mithilfe von dynamischen Links oder Konvertern (z. B. einem Zeichenfolgenformatierer) kombinieren.
    5. Wenn nur die durch Benutzerinteraktionen mit der Anwendung generierten Ereignisse protokolliert werden sollen, setzen Sie
      Nicht-interaktive Sitzungen ausgeschlossen
      auf
      Wahr
      .
  5. Wählen Sie unter
    Datenbank
    die Datenbank aus, in der die ausgewählten Eigenschaften gespeichert werden sollen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal