Einer Benutzergruppe ein Objekt anzeigen

Einer Benutzergruppe ein Objekt anzeigen

Konfiguriert ein grafisches Objekt so, dass es nur für bestimmte Benutzer zugänglich ist.
Voraussetzungen
Fügen Sie ein grafisches Objekt hinzu, das nur einer bestimmten Gruppe von Benutzern angezeigt werden soll.
Erstellen Sie beispielsweise das Objekt
AdminPane
, das nur für die Mitglieder der Gruppe „Admin“ sichtbar ist.
  1. So zeigen Sie einer Benutzergruppe ein Objekt an
  2. Wählen Sie das grafische Objekt im Fensterbereich aus.
    Wählen Sie zum Beispiel
    AdminPane
    aus.
  3. Erstellen Sie im Fensterbereich einen dynamischen Link zwischen der Eigenschaft
    Sichtbar
    und
    Aliase
    {Sitzung}
    Sitzung
    Gruppen
    TargetGroup
    .
    TargetGroup
    Die Benutzergruppe, für die das grafische Element sichtbar werden soll. Beispiel:
    Administratoren
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Die Eigenschaft
Sichtbarkeit
eines grafischen Objekts wird über einen booleschen Wert gesteuert. Wenn zur Laufzeit der aktuelle Benutzer ein Mitglied der ausgewählten Gruppe ist, wird der Wert dieser Eigenschaft zur Laufzeit auf
Wahr
gesetzt, wodurch das Objekt auf der Benutzeroberfläche sichtbar wird.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal