Eingebettete Datenbank erstellen

Erstellt eine in Ihr Projekt eingebettete SQLite-Datenbank. Normalerweise verwalten eingebettete Datenbanken die Daten, die von anderen Objekten in
FTOptixApplication
benötigt werden.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Datenspeicher
    und wählen Sie
    Eingebettete Datenbank
    aus.
  2. (Optional) Geben Sie in
    Eigenschaften
    unter
    Dateiname
    einen benutzerdefinierten Namen für die Datenbankdatei ein.
  3. Legen Sie für
    Im Speicher
    eine der folgenden Optionen fest:
    • Wahr
      . Konfiguriert die Datenbank als nicht persistent. Die gespeicherten Daten werden beim Neustart von
      FactoryTalk Optix-Anwendung
      entfernt.
    • Falsch
      . Konfiguriert die Datenbank als persistent. Die gespeicherten Daten bleiben beim Neustart von
      FactoryTalk Optix-Anwendung
      erhalten.
(Optional) Konfigurieren Sie die Datenbankstruktur. Weitere Informationen finden Sie unter Datenbanktabelle konfigurieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal