Vorlage erstellen
Mithilfe einer Vorlage können Sie Objekte, Objekttypen und Variablen erstellen, die ähnliche Attribute aufweisen.
- Wählen Sieaus.Vorlagenbibliotheken
- Ziehen Sie den Knoten in derProjektansichtin eine Bibliothek in denVorlagenbibliotheken.Ziehen Sie beispielsweise ein Objekt, einen Objekttyp, eine Variable oder ein Widget dorthin.
- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, lösen Sie Objekttypkonflikte.Typkonflikte treten auf, wenn Objekttypen der neuen Vorlage Objekttypen einer vorhandenen Vorlage duplizieren.Wählen Sie zur Lösung von Objekttypkonflikten eine der folgenden Optionen:
- Überspringen. Aktualisiert keinen bestimmten Objekttyp. Behält den vorhandenen Objekttyp im Projekt bei.
- Ersetzen. Ersetzt einen bestimmten vorhandenen Objekttyp durch einen neuen Objekttyp.
- Umbenennen. Benennt einen bestimmten neuen Objekttyp in einen eindeutigen Namen um. Behält den vorhandenen Objekttyp bei.
- Alle überspringen. Es werden keine Objekttypen aktualisiert. Behält die vorhandenen Objekttypen im Projekt bei.
- Alle ersetzen. Ersetzt alle vorhandenen Objekttypen durch neue Objekttypen.
- Alle umbenennen. Benennt alle Objekttypen in eindeutige Namen um. Behält die vorhandenen Objekttypen bei.
- (Optional) Wählen Sie die Vorlage aus und geben Sie eine Beschreibung ein.Erklären Sie beispielsweise, wie das Objekt, der Objekttyp, die Variable oder das Widget verwendet oder implementiert werden kann.
Vorlage
Konflikt
Rückmeldung geben