- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
REST-API-Client konfigurieren
Fügen Sie eine REST-API-Client-NetLogic von Bibliotheken hinzu, um HTTP-Methoden bereitzustellen.
- Wählen Sie in der Symbolleisteaus.Vorlagenbibliotheken
- Suchen Sie in denBibliothekennachREST API Client.
- Ziehen Sie unterKomponentendie OptionREST-API-ClientaufNetLogicinProjektansicht.InProjektansichterscheintRESTApiClientim OrdnerNetLogic.
- Schließen SieBibliotheken.
- (Optional) Bearbeiten Sie inEigenschaftenFolgendes:
- Timeout. Zeit, nachdem die Anfrage abgebrochen wird, wenn keine Antwort empfangen wird. Der Standardwert ist zehn Sekunden.
- UserAgent. Zeichenfolge, die die Anwendung darstellt, von der die Anfrage ausgeht. Der Standardwert ist FTOptix.
Verwenden Sie die dargelegten GET-, POST- und PUT-Methoden in Ihrer Anwendungslogik. Weitere Informationen finden Sie unter HTTP-Methoden.
TIPP:
Sie können die Methoden zum Beispiel mit einem MouseClick-Ereignis eines Schaltflächen-Objekts auslösen.
Rückmeldung geben