Variablen erstellen
Erstellen Sie Variablen, die einen Motoralarm, eine Temperatur und einzelne Zutaten definieren.
TIPP:
Anstatt Variablen manuell zu erstellen, können Sie Controller-Variablen im Offline-Modus importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Controller-Variablen importieren.
- Erstellen Sie in derProjektansichtfünf Variablen, indem Sie mit der rechten Maustaste aufModellklicken und wählen.
- Benennen Sie die Variablen um, indem Sie den Mauszeiger über jede der Variablen bewegen,auswählen und Folgendes eingeben:
- Ingredient01
- Ingredient02
- Ingredient03
- Motor1Alarm
- Temperature
- Wählen Sie in derProjektansichtdie OptionMotor1Alarmaus.
- Wählen Sie inEigenschaftendie OptionInt32und dannBoolean.Der Typ des Variablenwerts ändert sich in Boolesch. Dies wird für den digitalen Alarm benötigt, den Sie später konfigurieren werden.
Modellknoten

Notieren Sie sich die Variablenposition.
Rückmeldung geben