Client-Gerät auswählen
Wählen Sie ein bereits konfiguriertes Client-Gerät für die Bereitstellung von
FactoryTalk Optix-Anwendungen
über das Netzwerk auf dem Client-Gerät.- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste nebendas Client-Dropdown-Menü aus.Ausführen
- (Optional) Schalten Sie in denClient-GeräteeinstellungenAktive Remote-Geräteum, wenn Sie nur aktive Remote-Client-Geräte anzeigen lassen möchten.TIPP: Aktualisieren Sie die Remote-Client-Geräte durch Auswahl vonAktualisieren.
- Wählen Sie ein Client-Gerät aus.
- Wählen SieAuswählenaus.
Rückmeldung geben