- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Analoge Variable erstellen
Erstellt eine analoge Variable in der
Projektansicht
. Analoge Variablen umfassen Maßeinheiten und Bereiche.- Wählen Sie in derProjektansichtden Ordner oder das Objekt, das die Variable enthalten soll.
- Wählen Sie in der Symbolleiste derProjektansichtdie OptionNeu hinzufügenund wählen Sie dannAnaloge Variable.
- (Optional) Um den Datentyp der Variable zu ändern, wählen Sie inEigenschaftenneben dem Variablennamen den vorhandenen Datentyp und wählen Sie dann einen anderen Datentyp.TIPP:Wenn Sie die gewünschte Option nicht sehen, wählen SieAlle anzeigen. Beginnen Sie zu tippen und wählen Sie das gesuchte Element aus.Um ein Array zu definieren, wählen SieArrayund geben dann die Array-Dimensionen ein. Geben Sie0ein, um ein uneingeschränktes Array zu erstellen.
- Wählen Sie unterEigenschaftendie Optionund geben Sie einen Wert für die Variable ein oder erstellen Sie einen dynamischen Link.Wenn Sie einen Wert für eine Array-Variable bearbeiten, wird der Array-Editor angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Array-Editor.Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- (Optional) Für die Einstellung der Maßeinheit neben dem Variablenwert wählen Sie zuerst die vorhandene und danach die gewünschte Maßeinheit aus.TIPP: Die Standardeinheit für analoge Variablenwerte ist<Keine>, d. h. ohne Maßeinheit.
- Geben Sie unterEURangeFolgendes an:
- Niedrig-Grenzwert. Den Niedrig-Grenzwert des Variablenwerts
- Hoch-Grenzwert. Den Hoch-Grenzwert des Variablenwerts
- Beschränken. BeiWahrwerden die Werte für die Variable auf den Niedrig- und Hoch-Grenzwert beschränkt.
- (Optional) Wählen Sie inEigenschaftendie Option, wählen SieAnzeigenameund geben Sie den Anzeigenamen ein.
- (Optional) Wählen Sie unterEigenschaftendie Option, wählen SieBeschreibungund geben Sie die Beschreibung ein.
analog
analoge Variable
Rückmeldung geben