- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Schaltfläche zum Aktualisieren erstellen
Erstellen Sie eine Schaltfläche, die die Daten im Datenraster aktualisiert.
TIPP:
Anstatt dieses Widget von Grund auf neu zu erstellen, können Sie
Alarm-Ereignislogger
aus Vorlagenbibliotheken
hinzufügen, der die Schaltfläche zum Aktualisieren enthält.- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Setzen Sie im FeldEigenschaftendie OptionTextaufRefresh Data.
- Wählen Sie inEreignissenebenMouseClick-Ereignisdie Optionund dann
Rückmeldung geben