Änderungsereignis konfigurieren
Lösen Sie Methoden aus, wenn sich der Wert einer Variable oder einer Objekteigenschaft ändert.
TIPP:
Wenn Sie ein Controller-Tag in einem Änderungsereignis verwenden, wird das Tag zur Laufzeit immer aktualisiert, auch wenn die
FactoryTalk Optix-Anwendung
den Tagwert nicht anzeigt.- Wählen Sie in derProjektansichtein Objekt oder eine Variable aus.
- Klicken Sie inEigenschaftenmit der rechten Maustaste auf eine Variable oder eine Eigenschaft und wählen Sie .TIPP: Wählen Sie bei Bedarfaus, um eine Variable hinzuzufügen.
- Wählen Sie inEreignissenebenVariableChangeddie Optionaus.
- Wählen Sie eine Methode aus:
- Erweitern Sie für globale MethodenBefehle.
- Für lokale Methoden erweitern Sie entweder die Knoten, die Methoden verfügbar machen (z. B. veröffentlicht einDatenraster-Knoten eine MethodeAktualisieren), oder den Knoten, der sich auf eine bestimmte NetLogic bezieht.
- (Optional) Wenn für die Methode Argumente erforderlich sind, erweitern Sie die Methode und legen Sie die Argumente fest.
Änderungsereignis
Rückmeldung geben