Navigationsbereich konfigurieren

Navigationsbereich konfigurieren

Konfigurieren Sie einen Navigationsbereich durch Referenzierung von Bereichsobjekten als Registerkarten.
  1. Klicken Sie In der
    Projektansicht
    in
    UI
    mit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie dann
    Neu
    Container
    Navigationsbereich
    aus.
  2. Doppelklicken Sie in der
    Projektansicht
    auf den Navigationsbereich.
    Der Navigationsbereich wird im Editor angezeigt.
  3. Erstellen Sie die
    Bereichs
    typen, auf die Sie im Navigationsbereich als Registerkarte verweisen möchten.
    Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekttyp erstellen.
  4. Ziehen Sie die Bereichstypen von der
    Projektansicht
    auf den Navigationsbereich im Editor.
    Sobald Sie die Bereichstypen auf dem Navigationsbereich ablegen, werden die neuen Registerkarten im Navigationsbereich angezeigt. In
    Eigenschaften
    wird
    Bereich
    automatisch ausgefüllt.
  5. (Optional) Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen
    Aktueller Registerkartenindex
    und der Anwendungslogik, die die aktuell ausgewählte Registerkarte steuert.
    Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
    TIPP: Der Registerkartenindex beginnt mit seinem Standardwert 0. Der Indexwert 0 gibt die erste Registerkarte an.
  6. (Optional) Legen Sie in
    Eigenschaften
    unter
    Bereich#
    die Eigenschaften für jede Registerkarte des Navigationsbereichs fest:
    • Titel
      . Der Titel der Registerkarte des Navigationsbereichs.
    • Bildpfad
      . Der Pfad zum Bild, das den Bereichstitel überschreibt. Für eine nahtlose Integration des Bildes in die Benutzeroberfläche sollten flache Bilder mit den richtigen Abmessungen und einem transparenten Hintergrund verwendet werden.
    • Aktiviert
      . Ermöglicht die Interaktion mit der Registerkarte auf dem Gerät. Der Standardwert ist „Wahr“.
    • Sichtbar
      . Macht die Registerkarte sichtbar. Der Standardwert ist „Wahr“.
  7. (Optional) Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    in
    Angedockter Bereichslader
    einen dynamischen Link zum anzudockenden Bereichslader.
    Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
    TIPP: Nach dem Andocken an einen Bereichslader werden die Inhalte der Navigationsbereichsregisterkarten im Bereichslader angezeigt.
  8. (Optional) Stellen Sie unter
    Darstellung
    die Eigenschaften des Bereichs ein:
    • Sichtbar
      . Macht den Bereich sichtbar. Der Standardwert ist „Wahr“.
    • Aktiviert
      . Ermöglicht die Interaktion mit dem Bereich auf dem Gerät. Der Standardwert ist „Wahr“.
    • Opazität
      . Legt die Opazität des Bereichs fest. Der Standardwert 100 bedeutet keine Opazität.
    • Drehung
      . Die Drehung des Bereichs um seinen Mittelpunkt. Positive Werte drehen den Bereich im Uhrzeigersinn.
    • Zu verschiebendes Element
      . Macht den Bereich zur Laufzeit verschiebbar. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekt verschiebbar machen.
    • Registerkartenposition
      . Legt die Position der Bereichsregisterkarten fest oder blendet sie aus.
    • Registerkartenbreite
      . Breite der Registerkarte in Pixel.
    • Registerkartenhöhe
      . Höhe der Registerkarte in Pixeln.
    • Darstellung
      . Darstellung des Navigationsbereichs.
    • Stil
      . Grafikstil des Navigationsbereichs. Weitere Informationen finden Sie unter Stylesheets.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal