Remanenzspeicher erstellen

Erstellen Sie einen Remanenzspeicher, um die Daten bestimmter Projektknoten zu behalten.
TIPP: Für einige Eigenschaftswerte können Sie dynamische Links verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  1. Erstellen Sie das Remanenzspeicherobjekt:
    1. Klicken Sie im Fenster mit der rechten Maustaste auf
      Remanenz
      .
    2. Wählen Sie
      Neu
      Remanenzspeicher
      .
    3. (Optional) Wählen Sie unter in
      Name
      die Option
      Edit
      aus, um den Speicher umzubenennen.
  2. Fügen Sie einen Projektknoten hinzu, um seine Daten beizubehalten:
    1. Wählen Sie unter neben
      Knoten
      die Option
      Add
      aus.
    2. (Optional) Wählen Sie
      Edit
      aus, um den Knoten umzubenennen.
    3. (Optional) Erweitern Sie den Knoten. Wählen Sie unter
      Art
      Add Dynamic Link
      Art festlegen
      und erstellen Sie einen dynamischen Link.
    4. (Optional) Erweitern Sie den Knoten. Wählen Sie unter
      NodeClass
      die Klasse des Knotens aus oder wählen Sie
      Dynamischen Link hinzufügen
      aus und erstellen Sie einen dynamischen Link.
  3. Geben Sie an, wie oft neue Daten von den ausgewählten Projektknoten gespeichert werden, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    • Geben Sie unter
      Schreibverzögerung
      Millisekunden ein, indem Sie
      Edit
      auswählen.
    • Wählen Sie unter
      Schreibverzögerung
      die Option
      Dynamischen Link hinzufügen
      aus und erstellen Sie einen dynamischen Link.
  4. Legen Sie fest, ob nur die bereits gespeicherten Änderungen beibehalten werden sollen, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Legen Sie in
      Änderungsbeobachter aktiviert
      den Wert fest.
    • Wählen Sie unter
      Änderungsbeobachter aktiviert
      die Option
      Dynamischen Link hinzufügen
      aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal