- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Systemvariablen
Systemvariablen werden automatisch erstellt, wenn Sie ein
System
-Objekt in einem FactoryTalk®Optix™
-Projekt erstellen. Wenn Sie eine Eigenschaft eines Grafikobjekts an eine Systemvariable binden, werden die Systemobjekte in der Projektansicht
als Kategorien im Browser für dynamische Links angezeigt.Jede Kategorie enthält vordefinierte Variablen:
- Anwendung. Variablen, die einen Blinkfrequenzwert bereitstellen. Diese Variablen bestimmen die Anzahl an Sekunden, die zum Wechsel zwischen dem Anzeigen und Ausblenden eines Werts vergehen.
- DateTime. Variablen, die die aktuellen Datums- und Uhrzeitwerte des HMI-Geräts bereitstellen und mit denen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone auf dem HMI-Gerät konfigurieren können.
- Anzeige. Variablen stellen die Helligkeit, Auflösung, Skalierung und Ausrichtung des Bildschirms bereit.
- Netzwerkschnittstellen. Variablen, die die Netzwerkeinstellungen wie die IP-Adressen für das HMI-Gerät bereitstellen.
- WLAN. Variablen, mit denen Sie den Betriebsmodus, den Netzwerknamen, den Sicherheitsmodus, den Benutzernamen, das Passwort und den Zugriff auf das LAN-Netzwerk binden können.
Rückmeldung geben