Daten aus Datenbanktabellen anzeigen

Sie können die in einer Datenbanktabelle gespeicherten Daten anzeigen, indem Sie die Datenbanktabelle in das Objekt
Datenraster
ziehen.
  1. So zeigen Sie Daten aus einer Datenbanktabelle an
  2. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf einen Knoten und wählen Sie
    Neu
    Daten-Steuerelemente
    Datenraster
    .
    Klicken Sie zum Beispiel mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    .
  3. Doppelklicken Sie auf das Objekt
    Datenraster
    , um es im Editor zu öffnen.
  4. Wählen Sie in
    Projektansicht
    ein
    Datenbank
    -Objekt.
  5. Von
    Eigenschaften
    ziehen Sie eine Datenbanktabelle in das
    Datenraster
    -Objekt im Editor.
    Das
    Datenraster
    -Objekt zeigt die in der Datenbanktabelle gespeicherten Daten an.
  6. (Optional) Um die zur Laufzeit aktualisierten Daten in Echtzeit anzuzeigen, rufen Sie die Methode
    Update
    des
    Datenraster
    -Objekts auf.
    TIPP: Sie können die Methode
    Update
    mit dem
    MouseClick-Ereignis
    eines
    Schaltflächen
    -Objekts verknüpfen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal