- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)
Gibt ein C#-Objekt des Typs
ResourceURI
mit dem URIType
von ProjectRelative
zurück. Dies enthält aucheinen relativen Pfad zu einer Datei im Ordner ProjectFiles
.static ResourceUri FromProjectRelativePath(stringpath);
Argumente
- path(string)
- Ein relativer Pfad einer Datei bezogen auf den OrdnerProjectFiles.
Rückgabewert
- ResourceURI
- Ein C#-Objekt, das den im Argument angegebenen Pfad enthält
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt eine API, die ein
projectRelativeResourceURI
-C#-Objekt des Typs ResourceURI
zurückgibt, das den relativen Pfad Text1.txt
enthält. Das Objekt wird als Argument der .NET-API WriteAllText
für das Erstellen einer Textdatei Text1.txt
im Ordner ProjectFiles
verwendet.var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Rückmeldung geben